990-91381D-007

Διαδικασία εγκατάστασης

Ενιαία τροφοδοσία - Κορυφαία είσοδος

Ενιαία τροφοδοσία - Κορυφαία είσοδος

Ενιαία τροφοδοσία - Κάτω είσοδος

Ενιαία τροφοδοσία - Κάτω είσοδος

  1. Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
  2. Προετοιμασία για εγκατάσταση.
  3. Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας.
  4. Διασυνδέστε το UPS με το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης.
  5. Προετοιμάστε το UPS για εσωτερική σύνδεση αγωγού διανομής.
  6. Συνδέστε τους αγωγούς μεταξύ του UPS και του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  7. Εγκατάσταση αγωγών για διακόπτη ισχύος συστοιχίας φορτίου (επιλογή).
  8. Προετοιμασία για καλωδίωση σήματος. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  9. Συνδέστε τα καλώδια σήματος μεταξύ του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης και του UPS.
  10. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS και άλλα βοηθητικά εγχειρίδια εγκατάστασης προϊόντος για να συνδέσετε τα σχετικά καλώδια σήματος και τα εξωτερικά καλώδια επικοινωνίας στο UPS.
  11. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  12. Τελική εγκατάσταση.
Για τη μετακίνηση ή την απενεργοποίηση του ερμαρίου παράκαμψη συντήρησης μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα Θέστε εκτός λειτουργίας ή μετακινήστε το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης σε νέα θέση.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;