990-91381D-018

設置手順

1系統主電源 – 上部入線

2系統主電源 – 上部入線

1系統主電源 – 下部入線

2系統主電源 – 下部入線

  1. 耐震アンカーの取り付け(オプション)
  2. 設置の準備
  3. 電源ケーブルの接続
  4. UPSと保守バイパスキャビネットの相互接続
  5. 内部バスバー接続用にUPSを準備する
  6. UPSと保守バイパスキャビネット間にバスバーを接続します。次のいずれかの手順を実行します。
  7. 負荷バンクブレーカー用のバスバーの取り付け(オプション)
  8. 信号ケーブルを準備します。次のいずれかの手順を実行します。
  9. 保守バイパスキャビネットとUPS間の信号ケーブル接続
  10. UPS設置マニュアルおよび補助製品の設置マニュアルに従って、UPSの関連する信号ケーブルと外部通信ケーブルに接続します。
  11. 翻訳済み安全ラベルの製品への追加
  12. 最終設置
設置済みの保守バイパスキャビネットの移動と撤去については、保守バイパスキャビネットの撤去または新しい場所への移動を参照してください。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?