990-91375C-006

Conexión de los cables de alimentación

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Realice un apagado completo del sistema SAI antes de conectar los cables de batería a la caja del disyuntor de batería.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Para sistemas TT y TN cada armario independiente en el sistema debe estar conectado individualmente al terminal de protección de tierra en la placa de distribución que alimenta al sistema.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
Peligro de descarga de arco eléctrico
Utilice las tuercas y los pernos M10 suministrados para conectar los cables de alimentación.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Bloquee o etiquete el disyuntor de batería.
  2. Pase los cables de PE del SAI por la caja del disyuntor de batería como se muestra y conéctelos.

    Entrada de cables en GVBBB630EL-1CB por la parte inferior

    Entrada de cables en GVBBB630EL-2CB por la parte superior e inferior

    Entrada de cables en GVBBB630EL-2CB solo por la parte inferior

    Entrada de cables en GVBBB630EL-3CB por la parte superior e inferior

  3. Pase los cables CC del SAI por la caja del disyuntor de batería como se muestra y conéctelos.
    PELIGRO
    Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    Vuelva a colocar la cubierta de protección superior en los disyuntores de batería antes de proseguir con la instalación.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  4. Pase los cables de batería del banco de baterías por la parte inferior de la caja del disyuntor de batería y conéctelos.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    • Vuelva a colocar la cubierta de protección inferior en los disyuntores de batería antes de proseguir con la instalación.
    • Asegúrese de utilizar la polaridad correcta.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  5. Coloque el cableado en los anclajes para cableado de la parte izquierda, la parte superior y la parte inferior de la caja del disyuntor de batería.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?