990-91381D-006

Conexión de los cables de alimentación

  1. Guíe los cables de alimentación a través de la parte superior o inferior del armario de derivación de mantenimiento.
  2. Conecte los cables de PE, los cables de entrada, los cables de derivación (en sistemas con suministro de red doble), los cables de carga y los cables DC. Monte los terminales de cable a las barras colectoras como se muestra.

    Suministro de red simple principal

    Suministro de red doble

    Ensamblaje de terminal de cable a barra colectora

    1. Arandela elástica (incluida en el kit).

    2. Arandela plana (no suministrada).

  3. Verifique la sujeción de los terminales de cable.
    ATENCIÓN
    Riesgo de daños en el equipo
    Verifique la sujeción de los terminales de cable. Si los terminales de cable se mueven al tirar de los cables, el perno puede aflojarse.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  4. Limpie o aspire el armario de derivación de mantenimiento para eliminar residuos u objetos extraños.
  5. Vuelva a colocar el panel derecho en el armario de derivación de mantenimiento.
  6. Vuelva a colocar las cubiertas de protección en el panel derecho. Vuelva a colocar los tornillos M6.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?