990-91381D-023

Kople til strømkabler

  1. Før strømkablene gjennom toppen eller bunnen av vedlikeholdsbypasskabinettet.
  2. Kople til PE-kablene, inngangskablene, bypass-kablene (i system med to forsyningskilder), lastkablene og DC kablene. Monter kabelskoene på samleskinnene som vist.

    Enkel forsyningskilde

    To forsyningskilder

    Samling av kabelsko på samleskinne

    1. Fjærskive – leveres i sett.

    2. Flat skive (ikke inkludert).

  3. Kontroller festingen av kabelskoene.
    FORSIKTIG
    Fare for skade på utstyret
    Kontroller festingen av kabelskoene. Hvis kabelskoene beveger seg på grunn av at det trekkes i kabler, kan bolten løsne.
    Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
  4. Rengjør/støvsug avfall og fremmedlegemer i vedlikeholdsbypasskabinett.
  5. Monter høyre sidepanel på vedlikeholdsbypasskabinettet igjen.
  6. Omplasser beskyttelsesdekslene på høyre sidepanel. Bruk M6-skruene på nytt.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?