990-91378B-007

Σύνδεση καλωδίων τροφοδοσίας σε σύστημα άνω εισόδου καλωδίων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Αποσυνδέστε πλήρως το σύστημα UPS από την τροφοδοσία πριν συνδέσετε τα καλώδια μπαταρίας στον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  1. Ασφαλίστε και επισημάνετε τον ασφαλειοδιακόπτη στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ.

    Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

  2. Συνδέστε το καλώδιο PE.
  3. Συνδέστε τα καλώδια DC (DC+, DC-) από το UPS.
  4. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στα τερματικά στην αριστερή πλευρά του ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  5. Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται μαζί με το κενό ερμάριο μπαταρίας.
  6. Συνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας (Batt+, Batt-) από τις μπαταρίες στο κενό ερμάριο μπαταρίας 1 στον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  7. Μόνο για εγκατάσταση με δύο κενά ερμάρια μπαταρίας: Συνδέστε το καλώδιο γείωσης από το κενό ερμάριο μπαταρίας 1 στο κενό ερμάριο μπαταρίας 2.

    Μπροστινή όψη των κενών ερμαρίων μπαταρίας 1 και 2

  8. Μόνο για εγκατάσταση με δύο κενά ερμάρια μπαταρίας: Συνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας (Batt+, Batt-) από τις μπαταρίες στο κενό ερμάριο μπαταρίας 2 στον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφήστε ένα διάγραμμα καλωδίωσης με πληροφορίες μπαταρίας στο χώρο.
  9. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στα τερματικά στη δεξιά πλευρά του ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;