990-91381C-031

Anslut signalkablarna mellan bypasskåpet och UPS:en

  1. Anslut den medföljande Class 2/SELV-signalkabeln 0W50021 och den medföljande non-Class 2/non-SELV-signalkabeln 0W50023 mellan bypasskåpet och UPS:en enligt bilden.

    System med enkelmatad strömförsörjning

    System med dubbelmatad strömförsörjning

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?