De lege batterijbehuizing plaatsen
GEVAAR |
---|
gevaar voor elektrische schokken, ontploffing of vlambogen
Houd de lege batterijbehuizing bedekt, terwijl u verankeringsgaten boort om te voorkomen
dat stof of andere geleidende delen in het systeem terechtkomen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
- Alleen voor installatie met twee lege batterijbehuizingen: Verwijder de aangegeven zijpanelen van de batterijbehuizingen aan de aangrenzende zijden.
- Installeer de verankeringsbeugels van de set aan de achterkant van de behuizing.
- Plaats de lege batterijbehuizing(en) op de definitieve installatielocatie.OPMERKING: Behoud 100 mm vrije ruimte achter de lege batterijbehuizing(en) voor luchtstroom.
- Zet de achterste verankeringsbeugels op de vloer vast.OPMERKING: Bouten voor vloerverankering worden niet meegeleverd.
- Alleen voor installatie met twee lege batterijbehuizingen: Installeer de bovenste koppelbeugels tussen de lege batterijbehuizingen.
- Verwijder de vier aangegeven afdekplaten.