990-91379B-006

Guardar la configuración del SAI en un dispositivo USB

NOTA: El SAI solo puede aceptar la configuración que originalmente se haya guardado en el mismo SAI. No se puede volver a utilizar la configuración guardada de otros SAI.
  1. Pulse Configuración > Guardar/Restablecer.
  2. Abra la puerta delantera.
  3. Inserte el dispositivo USB en el puerto USB 1 en el SLC.
  4. Pulse Guardar para guardar la configuración actual del SAI en el dispositivo USB.
    NOTA: No extraiga el dispositivo USB hasta que haya finalizado el proceso de guardar.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?