990-91379H-025

Zapisz ustawienia zasilacza UPS na urządzeniu USB

UWAGA: Zasilacz UPS może akceptować tylko ustawienia zapisane z tego samego zasilacza UPS. Ustawień zapisanych z innych zasilaczy UPS nie można użyć ponownie.
  1. Wciśnij przyciski Konfiguracja > Zapisz/przywróć.
  2. Otwórz przednie drzwiczki.
  3. Umieść urządzenie USB w porcie 1 USB sterownika poziomu systemu.
  4. Wciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać obecne ustawienia UPS na urządzeniu USB.
    UWAGA: Nie wyjmuj urządzenia USB, dopóki nie zakończy się proces zapisywania.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.