Wyświetlanie statusu udziału zasilacza UPS jako rozproszonego źródła energii (DER)
System UPS, który zawiera baterię, może działać jako rozproszone źródło energii (DER), wykorzystując energię z baterii zamiast sieci energetycznej do zasilania obciążenia. System zewnętrzny może zażądać od zasilacza UPS przejścia z trybu podwójnej konwersji w tryb pracy bateryjnej po wykryciu spadku częstotliwości w sieci. Zmniejszy to obciążenie sieci odpowiadające obciążeniu wyjścia zasilacza UPS i pomoże ustabilizować częstotliwość sieci energetycznej. Gdy czas podtrzymania dobiegnie końca, system zewnętrzny zakończy żądanie, a zasilacz UPS powróci w tryb podwójnej konwersji i przełączy obciążenie na sieć energetyczną. System UPS musi być zainstalowany w konfiguracji szybkiej rezerwy częstotliwości (FFR), aby działać jako źródło DER. Konfiguracja FFR jest dostępna tylko w ograniczonych sieciach energetycznych zgodnie z przepisami krajowymi.
Warunki działania zasilacza UPS w trybie DER:
-
Tryb DER jest włączony dla zasilacza UPS.
-
Styk wejściowy UPS jest zasilany z generatora nie jest aktywny/włączony.
-
Bateria jest sprawna.
-
Tryb pracy zasilacza UPS to praca falownikowa lub tryb eConversion/EKO.
-
Stan naładowania baterii (SoC) jest powyżej skonfigurowanego poziomu minimalnego.
-
Wyjście UPS nie jest przeładowane.
-
Łącze komunikacyjne ze sterownikiem zewnętrznym jest aktywne.
-
Zezwalające na uczestnictwo polecenie ze sterownika zewnętrznego jest aktywne.
-
Nie przekroczono limitu czasu styku wejściowego.
- Stuknij opcję .
Zasilacz UPS będzie gotowy do działania w trybie DER, gdy zostaną spełnione warunki. Na ekranie pojawi się komunikat UPS jest gotowy do działania jako DER: Włącz. Gdy polecenie działania w trybie DER zostanie odebrane z zewnętrznego systemu zarządzania za pośrednictwem chronionej magistrali Modbus, pojawi się komunikat Żądane działanie UPS jako DER: Na ekranie pojawi się polecenie Włącz.