990-91379G-018

USBデバイスを使用したUPS設定の復元

注記: UPSは同じUPSで保存された設定のみを受け付けます。他のUPSで保存された設定を再利用することはできません。
設定はUPSが保守バイパス運転モードまたはオフモードになっている場合にのみ復元できます。
注記: ディスプレイの電源がオフになるため、シャットダウンシーケンス後にユニット入力遮断装置(UIB)を開かないでください。
注記: この手順では、バッテリー遮断装置を閉じておくことをお勧めします。
  1. コントロール > ガイド付きシーケンス > UPSシステムのシャットダウンをタップするか、コントロール > ガイド付きシーケンス > 並列システム内の1台のUPSをシャットダウンをタップし、ディスプレイに表示される手順に従います。
  2. 設定 > 保存/復元を選択します。
  3. 前面パネルを開きます。
  4. USBデバイスをUPSのいずれかのUSBポートに挿入します。
  5. 復元をタップして、保存したUPS設定をUSBデバイスから実装します。システムレベルコントローラーが自動的に再起動するのを待ちます。
    注記: 復元プロセスが終了するまでUSBデバイスを取り外さないでください。
  6. コントロール > ガイド付きシーケンス > UPSシステムのスタートアップを選択するか、コントロール > ガイド付きシーケンス > 並列システム内の1台のUPSをスタートアップを選択し、ディスプレイに表示される手順に従います。
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.