990-91379G-007

Επαναφορά των ρυθμίσεων του UPS από συσκευή USB

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το UPS μπορεί να δεχτεί μόνο ρυθμίσεις που είχαν αποθηκευτεί αρχικά από το ίδιο UPS. Οι ρυθμίσεις που είχαν αποθηκευτεί από άλλα UPS δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.
Η επαναφορά των ρυθμίσεων μπορεί να γίνει μόνο όταν το UPS βρίσκεται σε λειτουργία παράκαμψης συντήρησης ή απενεργοποίησης.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίγετε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου UIB στο τέλος της ακολουθίας τερματισμού λειτουργίας, καθώς αυτό θα απενεργοποιήσει την τροφοδοσία της οθόνης.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστάται να κρατάτε τη/τις διάταξη (-εις) αποσύνδεσης της μπαταρίας κλειστή(-ές) κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
  1. Αγγίξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας συστήματος UPS ή Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Τερματισμός λειτουργίας UPS σε παράλληλο σύστημα και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
  2. Επιλέξτε τα στοιχεία Διαμόρφωση > Αποθήκευση/επαναφορά.
  3. Ανοίξτε την μπροστινή θύρα.
  4. Εισαγάγετε τη συσκευή USB σε μία από τις θύρες USB του UPS.
  5. Πατήστε Επαναφορά για να εφαρμόσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις του UPS από τη συσκευή USB. Περιμένετε την αυτόματη επανεκκίνηση του ελεγκτή επιπέδου συστήματος.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς.
  6. Επιλέξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Εκκίνηση συστήματος UPS ή Έλεγχος > Κατευθυντ ακολουθίες > Εκκίνηση UPS σε παράλληλο σύστημα και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.