990-91379G-023

Vis konfigurasjon av prioritering av batteridrift når inngangskontakt er aktivert

Funksjonen Prioriter batteridrift når inngangskontakt er aktivert gjør at du kan prioritere batteridrift for å fjerne lasten fra elnettet på bestemte tidspunkter / i bestemte situasjoner, styrt av et inngangskontaktsignal. Når denne funksjonen er aktivert, vil UPSen gå over til batteridrift ved et inngangskontaktsignal. Når inngangskontaktsignalet deaktiveres, går UPS-enheten tilbake til standard driftsmodus. Det er også mulig å angi en spesifisert tid (maks. 120 sekunder) for hvor lenge UPS-enheten kan være i batteridrift. Når inngangskontaktsignalet deaktiveres, går UPS-enheten tilbake til standard driftsmodus selv om inngangskontaktsignalet fortsatt er aktivert.
UPS-enheten vil bare gå over til batteridrift hvis batteridrift er mulig, dvs. hvis det er tilstrekkelig driftstid tilgjengelig fra batteriene og ingen andre begrensninger blir oppdaget. Disse innstillingene og tidsbegrensningen for batteridrift kan kun konfigureres av Schneider Electric Service.

  1. Trykk på Konfigurasjon > Elnettsinteraktiv UPS for å se om Prioriter batteridrift når inngangskontakt er aktivert er aktivert/deaktivert.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.