990-91379G-022

Configuratie weergeven om prioriteit te geven aan batterijbedrijf wanneer ingangscontact is geactiveerd

Met behulp van de functie Prioriteit geven aan batterijbedrijf wanneer ingangscontact is geactiveerd kunt u prioriteit te geven aan batterijbedrijf om uw belasting op bepaalde momenten/in bepaalde situaties van het net te verwijderen, beheerd door een ingangscontactsignaal. Wanneer deze functie is ingeschakeld, schakelt de UPS over op batterijbedrijf bij een ingangscontactsignaal. Wanneer het ingangscontactsignaal wordt gedeactiveerd, keert de UPS terug naar de standaard bedrijfsmodus. Het is ook mogelijk om een tijdslimiet in te stellen (maximaal 120 seconden) waarbinnen de UPS in batterijbedrijf mag blijven. Wanneer de gespecifieerde tijdslimiet voorbij is, keert de UPS terug naar de standaard bedrijfsmodus, zelfs als het ingangscontactsignaal nog actief is.
De UPS schakelt alleen over naar batterijbedrijf als batterijbedrijf mogelijk is, m.a.w. als er genoeg autonomietijd beschikbaar is op de batterijen en er geen andere beperkingen zijn gedetecteerd. Het inschakelen van deze functie en het instellen van de tijdslimiet voor batterijbedrijf, kan alleen door Schneider Electric Service worden geconfigureerd.

  1. Tik op Configuratie > Net-interactieve UPS om te zien of Prioriteit geven aan batterijbedrijf wanneer ingangscontact is geactiveerd is in-/of uitgeschakeld.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.