990-91379H-007

Προβολή διαμόρφωσης για προτεραιοποίηση λειτουργίας μπαταρίας όταν ενεργοποιείται η επαφή εισόδου

Η λειτουργία Προτεραιοποίηση λειτουργίας με μπαταρία όταν ενεργοποιείται η επαφή εισόδου σας επιτρέπει να δώσετε προτεραιότητα στη λειτουργία της μπαταρίας για την απομάκρυνση του φορτίου σας από το δίκτυο σε ορισμένες χρονικές στιγμές/σε ορισμένες καταστάσεις, ελεγχόμενη από ένα σήμα επαφής εισόδου. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το UPS θα μεταβεί σε λειτουργία μπαταρίας με ένα σήμα επαφής εισόδου. Όταν απενεργοποιηθεί το σήμα επαφής εισόδου, το UPS θα επιστρέψει στον προεπιλεγμένο τρόπο λειτουργίας του. Είναι επίσης δυνατό να ορίσετε ένα καθορισμένο χρονικό όριο (μέγιστο 120 δευτερόλεπτα) που το UPS επιτρέπεται να παραμείνει σε λειτουργία μπαταρίας. Όταν λήξει το καθορισμένο χρονικό όριο, το UPS θα επιστρέψει στην προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας του, ακόμα και αν το σήμα επαφής εισόδου εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημένο.
Το UPS θα μεταβεί σε λειτουργία με μπαταρία μόνο εάν είναι δυνατή η λειτουργία με μπαταρία, δηλαδή εάν υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας από τις μπαταρίες και δεν ανιχνεύονται άλλοι περιορισμοί. Η ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας και ο καθορισμός του χρονικού ορίου για τη λειτουργία της μπαταρίας μπορούν να διαμορφωθούν μόνο από το Schneider Electric Service.

  1. Αγγίξτε Διαμόρφωση > Διαδραστικό UPS δικτύου για να δείτε αν η προτεραιοποίηση λειτουργίας μπαταρίας όταν ενεργοποιείται η επαφή εισόδου είναι ενεργοποιημένη/απενεργοποιημένη
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.