990-91379H-031

Visa konfiguration för prioritering av batteridrift när ingångskontakten är aktiverad

Funktionen Prioritera batteridrift när ingångskontakt är aktiverad gör att batteridrift kan prioriteras för att ta bort lasten från nätet vid vissa tidpunkter/i vissa situationer, styrt av en ingångskontaktsignal. När denna funktion är aktiverad kommer UPS-enheten att övergå till batteridrift vid en ingångskontaktsignal. När ingångskontaktsignalen inaktiveras återgår UPS-enheten till standarddriftläge. Det är också möjligt att ställa in en specificerad tidsgräns (max 120 sekunder) som UPS:en får vara i batteridrift. När den angivna tidsgränsen har passerats återgår UPS:en till standarddriftläget även om signalen från ingångskontakten fortfarande är aktiverad.
UPS-enheten kommer endast att övergå till batteridrift om batteridrift är möjlig, dvs. om det finns tillräckligt med drifttid tillgänglig från batterierna och inga andra begränsningar upptäcks. Aktivering av den här funktionen och inställning av tidsgränsen för batteridrift kan endast konfigureras av Schneider Electric Service.

  1. Tryck på Konfiguration > Nätinteraktiv UPS för att se om Prioritera batteridrift när ingångskontakten är aktiverad är aktiverad/inaktiverad.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.