990-91379G-007

Διαμόρφωση δικτύου

Το δίκτυο μπορεί να διαμορφωθεί για την ενσωματωμένη και την προαιρετική κάρτα διαχείρισης δικτύου (NMC).

  1. Αγγίξτε Διαμόρφωση > Δίκτυο και επιλέξτε IPv4 για την Ενσωματωμένη NMC για να διαμορφώσετε την ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου ή την Προαιρετική NMC για να διαμορφώσετε την προαιρετική κάρτα διαχείρισης δικτύου (αν υπάρχει).
  2. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις IPv4 στη σελίδα για την επιλεγμένη NMC:
    1. Κατάργηση του μαρκαρίσματος για Απενεργοποίηση ενσωματωμένης NMC IPv4/Απενεργοποίηση προαιρετικής NMC IPv4 προς διαμόρφωση του IPv4. Όταν υπάρχει το μαρκάρισμα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ρυθμίσεων και η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
    2. Ορίστε τη λειτουργία Λειτουργία διευθυνσιοδότησης σε χειροκίνητη, DHCP ή BOOTP. Για χειροκίνητη λειτουργία διευθυνσιοδότησης, προσθέστε τις τιμές.
    3. Αγγίξτε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
  3. Αγγίξτε Διαμόρφωση > Δίκτυο και επιλέξτε IPv6 για την Ενσωματωμένη NMC για να διαμορφώσετε την ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου ή την Προαιρετική NMC για να διαμορφώσετε την προαιρετική κάρτα διαχείρισης δικτύου (αν υπάρχει).
  4. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ipv6 στη σελίδα για την επιλεγμένη NMC:
    1. Κατάργηση του μαρκαρίσματος Απενερ. ενσωματωμένης NMC IPv6/Απενεργοποίηση προαιρετικής NMC IPv6 προς διαμόρφωση του IPv6. Όταν υπάρχει το μαρκάρισμα, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ρυθμίσεων και η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
    2. Ορίστε το στοιχείο Λειτουργία DHCPV6 στην επιλογή Διεύθυνση ή άλλες πληροφορίες, Μόνο πληροφορίες μη διεύθυνσης ή IPv6 ποτέ.
    3. Επιλέξτε το στοιχείο Αυτόματη διαμόρφωση ή χειροκίνητη. Για χειροκίνητη λειτουργία διευθυνσιοδότησης, προσθέστε τις τιμές.
    4. Αγγίξτε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.
  5. Επαναλάβετε τα βήματα για να ρυθμίσετε την άλλη NMC, εάν χρειάζεται.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.