990-91379G-007

Εκτελέστε δοκιμή λειτουργίας SPoT της μπαταρίας σε ενιαίο σύστημα UPS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η δοκιμή λειτουργίας SPoT της μπαταρίας επιτρέπεται νομίμως μόνο σε ορισμένες χώρες/περιοχές. Ανατρέξτε στην τοπική/εθνική νομοθεσία.

Προϋποθέσεις για ενιαίο σύστημα UPS:

  • Το UOB πρέπει να είναι ανοικτό

  • Ο τρόπος λειτουργίας UPS πρέπει να είναι αιτηθείσα στατική παράκαμψη

  • Η διάταξη(εις) αποσύνδεσης της μπαταρίας BB πρέπει να είναι κλειστή(ές).

  • Δεν πρέπει να ανιχνευτούν σφάλματα επιτήρησης

  • Το SSIB πρέπει να είναι κλειστό

  • Η τάση και η συχνότητα εξόδου πρέπει να βρίσκονται εντός προκαθορισμένων ορίων

Αυτή η λειτουργία εκτελεί δοκιμή αποφόρτισης της μπαταρίας χωρίς την ανάγκη συστοιχίας φορτίου. Κατά την διάρκεια της δοκιμής SPoT μπαταρίας, ο αντιστροφέας είναι ενεργοποιημένος, ενώ το UPS βρείσκεται σε κατάσταση αιτηθείσας στατικής παράκαμψης. Κατά την διάρκεια της δοκιμής, το UPS εκτελεί έλεγχο βαθμονόμησης χρόνου αυτονομίας μπαταρίας και ρυθμίζει αναλόγως την υπολογιζόμενη διάρκεια αυτονομίας.

Η ισχύς εξόδου μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα από φορτίο 0% έως 100%, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις συνθήκες λειτουργίας.

Η δοκιμη σταματά όταν η τάση της μπαταρίας φτάσει στο επίπεδο τερματισμού ή όταν έχει επιτευχθεί η προκαθορισμένη στάθμη αποφόρτισης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία μπαταρίας SPoT πρέπει να ενεργοποιηθεί από τη Schneider Electric κατά τη διαμόρφωση της υπηρεσίας, πριν να είναι διαθέσιμη αυτή η δοκιμή.
  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Δοκιμές > Λειτουργία SPoT μπαταρίας.
  2. Στη σελίδα 1 του μενού για τη λειτουργία μπαταρίας SPoT, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση μιας δοκιμής και επιβεβαιώστε ότι το φορτίο τροφοδοτείται με ρεύμα, εάν το UOB είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αγγίξτε το σύμβολο βέλους για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
  3. Στη σελίδα 2, ακολουθήστε τον κατάλογο δοκιμής που παρατίθεται. Αγγίξτε το σύμβολο βέλους για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
  4. Στη σελίδα 3, ρυθμίστε την στάθμη αποφόρτισης της μπαταρίας και την στάθμη ισχύος εξόδου. Αγγίξτε το σύμβολο βέλους για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
  5. Στη σελίδα 4, αγγίξτε Έναρξη λειτουργίας μπαταρίας SPoT για να ξεκινήσετε τη δοκιμή.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν θέλετε να διακόψετε χειροκίνητα τη δοκιμή, αγγίξτε Ματαίωση λειτουργίας Spot μπαταρίας.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.