990-91379G-007

Έναρξη από λειτουργία παράκαμψης συντήρησης για ενιαίο σύστημα UPS με εγκατεστημένο κιτ μανδάλωσης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε τη διάταξη αποσύνδεσης μόνο όταν η σχετική ενδεικτική λυχνία της διάτα;ξης αποσύνδεσης είναι αναμμένη.
  1. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου μονάδας UIB.
    Η οθόνη ενεργοποιείται. Η ακολουθία επανεκκίνησης διαρκεί περίπου τρία λεπτά.
  2. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης εισόδου στατικού διακόπτη SSIB (εάν υπάρχει).
  3. Κλείστε τη διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης ανατροφοδοσίας BF2 (εάν υπάρχει).
  4. Κλείστε τη διάτάξη αποσύνδεσης της μπαταρίας.
  5. Επιλέξτε Έλεγχος > Κατάσταση λειτουργίας > Μεταφορά σε λειτουργία παράκαμψης.
  6. Κρατήστε πατημένο το κουμπί SKRU, γυρίστε και αφαιρέστε το πλήκτρο Β από τη σύνδεση SKRU.
  7. Εισαγάγετε το πλήκτρο Β στη μονάδα κλειδώματος για το διακόπτη αποσύνδεσης εξόδου μονάδας UOB και γυρίστε το κλειδί.
  8. Διάταξη αποσύνδεσης εξόδου μονάδας UOB.
  9. Ανοίξτε τη διάταξη αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB.
  10. Γυρίστε και αφαιρέστε το κλειδί Α από την κλειδαρια της διάταξης αποσύνδεσης παράκαμψης συντήρησης MBB.
  11. Εισαγάγετε το κλειδί Α στην κλειδαριά SKRU και γυρίστε το κλειδί στη θέση κλειδώματος.
  12. Επιλέξτε τα στοιχεία Έλεγχος > Αντιστροφέας > Αντιστροφέας ενεργοποιημένος.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.