990-91379G-007

Ενεργοποίηση λειτουργίας εξοικονόμησης αιχμής

Η λειτουργία προσέγγισης αιχμήςαιχμής επιτρέπει στο UPS να μειώνει την ισχύ που καταναλώνεται από το δίκτυο/την παροχή ρεύματος κατά τις περιόδους αιχμής του δικτύου και να συμπληρώνει την ισχύ στο φορτίο με ισχύ από την μπαταρία.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία εξοικονόμησης αιχμής πρέπει να ενεργοποιηθεί τοπικά από τη Schneider Electric κατά τη διαμόρφωση της υπηρεσίας για να είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή, αλλά πρέπει να ελέγχεται μέσω μιας απομακρυσμένης εφαρμογής λογισμικού. Η απομακρυσμένη εφαρμογή λογισμικού συνδέεται μέσω προστατευμένης εγγραφής για Modbus. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για περισσότερες λεπτομέρειες.

  1. Από την αρχική σελίδα της οθόνης, επιλέξτε Διαμόρφωση > Διαδραστικό πλέγμα UPS.
  2. Επιλέξτε Λειτουργία προσέγγισης αιχμής αν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
  3. Αγγίξτε Προστατευμένο Modbus για να επαναδιαμορφώσετε τα κλειδιά κοινής χρήσης για την προστατευμένη εγγραφή για Modbus. Το Προστατευμένο Modbus είναι κρυπτογραφημένο πρωτόκολλο αμφίδρομης ανταλλαγής δεδομένων που χρησιμοποιεί κλειδιά ανταλλαγής και κωδικούς ελέγχου ταυτότητας. Τα αιτήματα εγγραφής για τις ρυθμίσεις λειτουργίας προσέγγισης αιχμής πό το εξωτερικό σύστημα γίνονται αποδεκτά από το UPS μόνο εάν πληρούν τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου ανταλλαγής δεδομένων Πρατευμένο Modbus
  4. Αγγίξτε OK για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις σας.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.