990-91734-012

Installation des jeux de barres du disjoncteur du banc de charge (en option)

NOTE: Les jeux de barres du disjoncteur du banc de charge ont été retirées de l'ASI pendant la préparation de l'installation.
  1. Installez les jeux de barres du disjoncteur du banc de charge dans l'ASI. Notez le sens des jeux de barres.

    Vue avant de l'ASI

  2. Les câbles du disjoncteur du banc de charge peuvent être acheminés par le haut de l'ASI pour une installation permanente ou par la porte intérieure ouverte pour une installation temporaire. Consultez le manuel de l'ASI pour savoir comment créer une entrée des câbles par le haut dans l'ASI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?