990-91734A-012

Installation du dispositif de protection contre les surtensions SSP08EMA12 (GVSOPTSPD)

Un dispositif de protection contre les surtensions SSP08EMA12 (GVSOPTSPD) doit être installé dans chacune des armoires de transformateurs d'entrée du système. Le dispositif de protection contre les surtensions SSP08EMA12 (GVSOPTSPD) est expédié séparément.

  1. Installez le dispositif de protection contre les surtensions SSP08EMA12 (GVSOPTSPD) sur les vis et les rondelles préinstallées sur le support de montage dans la ou les armoires de transformateurs d'entrée.

    Vue avant de l'armoire du transformateur d'entrée

  2. Acheminez les câbles d'alimentation préinstallés 0W13853 vers le dispositif de protection contre les surtensions (L1, L2, L3, N, G). Suivez le manuel d'installation fourni avec le dispositif de protection contre les surtensions pour raccorder les câbles d'alimentation.

    Vue avant de l'armoire du transformateur d'entrée

  3. Acheminez le câble de signal préinstallé 0W13737 jusqu'au dispositif de protection contre les surtensions. Suivez le manuel d'installation fourni avec le dispositif de protection contre les surtensions pour raccorder le câble de signal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?