990-91734-012

Raccordement des câbles de signal entre les armoires de transformateurs et l'ASI dans un système à alimentation secteur double

  1. Raccordez le câble de signal 0W13742 (capteur thermique du transformateur) au point de connexion du câble dans l'armoire du transformateur d'entrée (UIB), acheminez le câble de signal comme indiqué jusqu'à l'ASI et raccordez-le.
  2. Raccordez le câble de signal 0W13737 (interrupteur AUX de l'UIB) au point de connexion du câble dans l'armoire du transformateur d'entrée (UIB), acheminez le câble de signal comme indiqué jusqu'à l'ASI et raccordez-le.
  3. Installez le témoin lumineux de l'interrupteur SSIB dans l'armoire du transformateur d'entrée (SSIB) (les pièces sont fournies dans le kit SSIB GVLOPT010) :
    1. Installez le témoin lumineux de l'interrupteur SSIB dans le support de l'armoire du transformateur d'entrée (SSIB).
    2. Raccordez le câble de signal 0W20109 (HSSIB+ et HSSIB-) au témoin lumineux de l'interrupteur SSIB (+ et -).
    3. Acheminez le câble de signal 0W20109 du témoin lumineux de l'interrupteur SSIB, comme indiqué, jusqu'à l'ASI et raccordez-le.
  4. Raccordez le câble de signal 0W13741 (capteur thermique du transformateur) au point de connexion du câble dans l'armoire du transformateur d'entrée (SSIB), acheminez le câble de signal comme indiqué jusqu'à l'ASI et raccordez-le.
  5. Raccordez le câble de signal 0W13739 (interrupteur AUX du SSIB) au point de connexion du câble dans l'armoire du transformateur d'entrée (SSIB), acheminez le câble de signal comme indiqué jusqu'à l'ASI et raccordez-le.
  6. Raccordez les câbles de signal 0W13697, 0W13741 et 0W13736 fournis entre l'armoire du transformateur de sortie et l'ASI comme indiqué.

    Système à alimentation secteur double

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?