990-91734A-012

Préparation de l'ASI au raccordement interne des jeux de barres

  1. Retirez les caches de protection transparents (marqués (A) sur l'illustration) de l'ASI.
    NOTE: Sur les modèles d'ASI plus anciens, la boîte en plastique (marquée (B) sur l'illustration) est présente sur l'étagère et doit être modifiée comme indiqué dans les instructions ultérieures. Sur les modèles d'ASI les plus récents, le boîtier (marqué (C) sur l'illustration) est intégré dans la porte intérieure de l'ASI au lieu d'être une pièce séparée. Le boîtier intégré ne doit pas être retiré de la porte intérieure. La boîte intégrée ne nécessite aucune modification.

    Vue avant du modèle d'ASI avec boîte en plastique séparée

    Vue avant du modèle d'ASI avec le boîtier intégré dans la porte intérieure

  2. Retirez les jeux de barres de l'ASI. Mettez les jeux de barres portant la lettre (c) de côté pour le disjoncteur du banc de charge en option s'il fait partie du système. Jetez les jeux de barres portant les lettres (a), (b) et (d).

    Vue avant de l'ASI

  3. Uniquement pour le système de mise à la terre HRG : Déconnectez et jetez les deux câbles qui relient la borne E du contacteur de liaison au jeu de barres de mise à la terre.

    Vue avant gauche de l'ASI

  4. Repositionnez le jeu de barres de mise à la terre dans l'ASI :
    1. Débranchez le câble CEM, le support de câble CEM et les câbles de liaison du jeu de barres de mise à la terre. Notez la connexion des câbles sur le jeu de barres de mise à la terre.
    2. Retirez et jetez le jeu de barres de cuivre.
    3. Déplacez le jeu de barres de mise à la terre pour l'installer dans son nouvel emplacement.
    4. Tenez le support du câble CEM et tirez doucement sur l'extrémité du câble CEM pour l'allonger. Raccordez le câble CEM au jeu de barres de mise à la terre.
    5. Raccordez les câbles de liaison au jeu de barres de mise à la terre.
  5. Uniquement pour le système de mise à la terre HRG : Raccordez une impédance externe entre la borne E du contacteur de liaison et le jeu de barres de mise à la terre conformément à l'article 250.36 du NEC 2014.

    Vue avant gauche de l'ASI

  6. Uniquement pour une ASI avec la boîte en plastique en tant que pièce séparée : Pliez les rabats de la zone M vers le haut sur la boîte en plastique. Ceci est nécessaire pour faire de la place pour les jeux de barres internes entre l'armoire du transformateur de sortie et l'ASI. Ignorez cette étape si la boîte est intégrée dans la porte intérieure de l'ASI. La boîte intégrée n'a pas besoin d'être modifiée pour s'adapter aux jeux de barres internes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?