990-91734A-012

Procédure d'installation d'un système d'ASI à alimentation secteur double

Le système à alimentation secteur double est composé de deux armoires de transformateurs d'entrée (UIB et SSIB), d'une armoire de transformateur de sortie (MBB/UOB) et de l'ASI.

NOTE: Le kit UIB GVLOPT009 et le kit SSIB GVLOPT010 sont nécessaires pour un système à alimentation secteur double.

Système à alimentation secteur double - Entrée des câbles par le bas

Système à alimentation secteur double - Entrée des câbles par le haut

  1. Installation de l'ancrage antisismique (en option).
  2. Préparation des armoires de transformateurs pour l'installation.
  3. Installation du dispositif de protection contre les surtensions SSP08EMA12 (GVSOPTSPD).
  4. Positionnement et interconnexion des armoires de transformateurs et de l'ASI.
  5. Installation des jeux de barres entre les armoires de transformateurs d'un système à alimentation secteur double.
  6. Préparation de l'ASI au raccordement interne des jeux de barres.
  7. Installation des jeux de barres entre l'ASI et l'armoire du transformateur de sortie dans les systèmes à alimentation secteur double.
  8. Installation des jeux de barres du disjoncteur du banc de charge (en option).
  9. Raccordement des câbles de puissance dans un système à alimentation secteur double.
  10. Effectuez l'une des procédures suivantes :
  11. Raccordement des câbles de signal entre les armoires de transformateurs et l'ASI dans un système à alimentation secteur double.
  12. Suivez le manuel d'installation de l'ASI et les autres manuels d'installation des produits auxiliaires pour raccorder les câbles de signal et les câbles de communication externe correspondants dans l'ASI.
  13. Ajout d'étiquettes de sécurité traduites à votre produit.
  14. Dernières étapes d'installation.
Pour déplacer ou démanteler les armoires de transformateurs une fois l'installation terminée, voir Démontage ou déplacement des armoires de transformateurs à un nouvel emplacement.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.