990-91734A-012

Dernières étapes d'installation

  1. Nettoyez/aspirez les armoires de transformateurs pour éliminer tous les débris et corps étrangers.
  2. Réinstallez les panneaux transparents sur les armoires de transformateurs.
  3. Uniquement pour les systèmes à alimentation secteur double : Retirez la section pré-perforée du témoin lumineux du SSIB sur le panneau avant supérieur de l'armoire du transformateur d'entrée (SSIB).
  4. Réinstallez les panneaux avants sur les armoires de transformateurs.
  5. Uniquement pour les systèmes à alimentation secteur double : Sur l'armoire du transformateur d'entrée (SSIB), remplacez l'étiquette UIB par l'étiquette SSIB, ajoutez l'étiquette du témoin lumineux HSSIB et remplacez l'étiquette de diagramme 885-92825 par l'étiquette de diagramme 885-92863. Les étiquettes sont fournies avec GVLOPT010.
  6. Uniquement pour un ancrage antisismique : Fixez les supports d'ancrage avant au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans les supports d'ancrage avant est de ø16 mm. Utilisez au minimum du matériel M12 classe 8.8.

    Vue avant des armoires de transformateurs et de l'ASI

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.