990-91379B-017

Avvio del sistema UPS da funzionamento in bypass di manutenzione

NOTA: Un interruttore/sezionatore può essere azionato esclusivamente quando la spia corrispondente è accesa.
  1. Se aperto, chiudere l'interruttore di ingresso unità (UIB).
    Il display si accende. La sequenza di riavvio dura circa 3 minuti.
  2. Selezionare Controllo > Sequenze guidate > Avvia sistema UPS o Controllo > Sequenze guidate > Avvia un UPS in un sistema parallelo e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
  3. Procedura di avvio generica per un sistema UPS con un sezionatore bypass di manutenzione MBB:
    NOTA: Di seguito sono riportate le procedure di avvio generiche. Attenersi sempre alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema.
    1. Se aperto, chiudere l'interruttore di ingresso unità (UIB).
    2. Chiudere l'interruttore di ingresso del commutatore statico (SSIB), se presente.
    3. Chiudere l'interruttore dell'alimentazione di ritorno di bypass BF2 (se presente).
    4. Chiudere gli interruttori delle batterie.
    5. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionam. in bypass se possibile.
    6. Chiudere l'interruttore di uscita unità (UOB).
    7. Ripetere i passaggi da a a e per altri UPS in un sistema in parallelo.
    8. Chiudere il sezionatore di isolamento sistema (SIB), se presente.
    9. Aprire il sezionatore bypass di manutenzione (MBB).
    10. Selezionare Controllo > Inverter > Inverter attivo oppure premere il pulsante ON dell'inverter (tenere premuto per cinque secondi) nella sezione controller.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?