990-5454C-022

Laatste installatiestappen

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle panelen en dekplaten moeten correct zijn geïnstalleerd alvorens het product wordt ingeschakeld.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
  1. Plaats de vier voorplaten terug.
    OPMERKING: Bij de lege batterijbehuizing worden twee verschillende afdekplaten voor schakelaars geleverd. Plaats de afdekplaat die geschikt is voor uw batterijschakelaar.

    Systeem met kabelinvoer aan de onderkant

    Systeem met kabelinvoer aan de bovenkant

  2. Zet de voorste verankeringsbeugel met M6-schroeven vast aan de lege batterijbehuizing.

    Vooraanzicht van lege batterijbehuizing

  3. Zet de voorste verankeringsbeugel op de vloer vast.
    OPMERKING: Bouten voor vloerverankering worden niet meegeleverd.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?