990-5454C-006

Instalación final

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todos los paneles y cubiertas deben volver a instalarse correctamente antes de energizar el producto.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Vuelva a instalar las cuatro cubiertas frontales.
    NOTA: El armario de baterías vacío se suministra con dos cubiertas de disyuntor diferentes. Instale la cubierta de disyuntor adecuada para su disyuntor de batería.

    Sistema con entrada de cables por la parte inferior

    Sistema con entrada de cables por la parte superior

  2. Fije el soporte de anclaje frontal al armario de baterías vacío con tornillos M6.

    Vista frontal del armario de baterías vacío

  3. Monte el soporte de anclaje frontal en el suelo.
    NOTA: Los pernos de anclaje al suelo no se suministran con el producto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?