990-5454C-018

最終的な設置

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
製品の電源を入れる前に、すべてのパネルとカバーを適切に取り付け直してください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
  1. 4つのフロントカバーを元に戻します。
    注記: 空のバッテリーキャビネットには、2つの異なるブレーカーカバーが付属しています。使用するバッテリーブレーカーに適したブレーカーカバーを取り付けてください。

    下部入線システムの場合

    上部入線システムの場合

  2. M6ネジを使用して、前面固定用金具を空のバッテリーキャビネットに固定します。

    空のバッテリーキャビネットの前面図

  3. 前面固定用金具を床に固定します。
    注記: 床に固定するためのボルトは付属していません。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?