990-5454C-019

최종 설치

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
제품에 전원을 공급하기 전에 모든 패널과 커버를 올바르게 다시 설치해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 4개의 전면 커버를 다시 설치합니다.
    주의: 서로 다른 두 개의 차단기 커버는 빈 배터리 캐비닛과 함께 제공됩니다. 배터리 차단기에 적합한 차단기 커버를 설치합니다.

    하부 케이블 인입구 시스템

    상부 케이블 인입구 시스템

  2. 전면 고정 브라켓을 M6 나사로 빈 배터리 캐비닛에 고정합니다.

    빈 배터리 캐비닛의 전면

  3. 전면 고정 브라켓을 바닥에 장착합니다.
    주의: 바닥 고정 볼트는 제공되지 않습니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?