990-5454C-031

Slutlig installation

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Alla paneler och skydd måste vara korrekt återinstallerade innan produkten får strömförsörjas.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
  1. Sätt tillbaka de fyra främre frontskydden.
    OBS: Det medföljer två olika brytarskydd med det tomma batteriskåpet. Installera det brytarskydd som passar batteribrytaren.

    Nedre kabelingångssystem

    Övre kabelingångssystem

  2. Fäst det främre vinkelfästet i det tomma batteriskåpet med M6-skruvar.

    Frontvy av tomt batteriskåp

  3. Fäst de främre vinkelfästena i golvet.
    OBS: Golvförankringsskruvar medföljer ej.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?