990-5454C-032

การติดตั้งขั้นสุดท้าย

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
แผงและฝาครอบทั้งหมดจะต้องได้รับการติดตั้งใหม่อย่างถูกต้องก่อนจ่ายพลังงานให้กับผลิตภัณฑ์
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  1. ติดตั้งสกรูด้านหน้าสี่ตัวกลับเข้าที่
    หมายเหตูู: มีที่ครอบเบรกเกอร์ให้มากับตู้แบตเตอรี่เปล่าสองแบบ ติดตั้งที่ครอบแบตเตอรี่ที่เหมาะสำหรับเบรกเกอร์แบตเตอรี่ของคุณ

    ระบบที่มีทางเข้าสายเคเบิลด้านล่าง

    ระบบที่มีทางเข้าสายเคเบิลด้านบน

  2. ขันเหล็กฉากยึดพื้นด้านหน้าเข้ากับตู้แบตเตอรี่เปล่าด้วยสกรู M6

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

  3. ติดตั้งเหล็กฉากยึดพื้นด้านหน้าไว้กับพื้น
    หมายเหตูู: จะไม่มีการจัดน็อตเกี่ยวยึดพื้นมาพร้อมเครื่อง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?