990-5454C-034

Nihai Kurulum

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Ürüne enerji verilmeden önce tüm paneller ve kapaklar uygun şekilde yeniden takılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Dört ön kapağı tekrar takın.
    NOT: Boş akü kabini ile iki farklı kesici kapağı tedarik edilir. Akü kesicisi için uygun kesici kapağını takın.

    Alttan Kablo Giriş Sistemi

    Üstten Kablo Giriş Sistemi

  2. M6 vidalı boş akü kabini sabitleme braketini boş akü kabinine sabitleyin.

    Boş Akü Kabininin Önden Görünümü

  3. Ön sabitleme braketlerini zemine monte edin.
    NOT: Zemine sabitleme cıvataları verilmemiştir.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?