990-5910E-022

Het UPS-systeem opstarten vanuit de onderhoudsbypassmodus

OPMERKING: Gebruik een schakelaar alleen wanneer het bijbehorende schakelaarindicatielampje brandt.
  1. Sluit de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB) als deze openstaat.
    Het display wordt ingeschakeld. Opnieuw opstarten duurt ongeveer 3 minuten.
  2. Selecteer Besturing > Begeleide cycli > UPS-systeem inbedrijfstellen of Besturing > Begeleide cycli > UPS in parallel systeem inbedrijfstellen en volg de stappen die op het display worden weergegeven.
  3. Algemene opstartprocedure voor een UPS-systeem met externe onderhoudsbypass-schakelaar MBB:
    OPMERKING: Dit is een algemene uitschakelprocedure. Volgt altijd de stappen uit de Begeleide cycli die van toepassing zijn op uw systeem.
    1. Sluit de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB) als deze openstaat.
    2. Sluit de ingangsschakelaar voor de statische schakelaar (SSIB), indien aanwezig.
    3. Sluit de batterijschakelaar(s).
    4. Selecteer Besturing > Bedrijfsmodus > Naar bypassbedrijf indien mogelijk.
    5. Sluit de eenheiduitgangsschakelaar (UOB).
    6. Herhaal stap a tot stap e voor andere UPS-eenheden in een parallel systeem.
    7. Sluit de systeemisolatieschakelaar, (SIB) indien aanwezig.
    8. Open de onderhoudsbypass-schakelaar (MBB).
    9. Selecteer Besturing > Omvormer > Omvormer aan of houd de knop Omvormer AAN (op het controllergedeelte) vijf seconden ingedrukt.
  4. Algemene opstartprocedure voor een UPS-systeem met behulp van de interne onderhoudsschakelaar IMB (geen MBB aanwezig):
    OPMERKING: Dit is een algemene uitschakelprocedure. Volgt altijd de stappen uit de Begeleide cycli die van toepassing zijn op uw systeem.
    1. Sluit de ingangsschakelaar van de eenheid (UIB) als deze openstaat.
    2. Sluit de batterijschakelaar(s).
    3. Herhaal stappen a tot b voor andere UPS-eenheden in een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem.
    4. Open de interne onderhoudsschakelaar (IMB).
    5. Selecteer Besturing > Omvormer > Omvormer aan of houd de knop Omvormer AAN (op het controllergedeelte) vijf seconden ingedrukt.
QR code for this page

Was dit nuttig?