990-5910F-011

UPS-järjestelmän käynnistäminen huolto-ohituskäytöstä

HUOMAUTUS: Käytä katkaisinta ainoastaan silloin, kun siihen liittyvä katkaisijan merkkivalo palaa.
  1. Sulje yksikön syöttökatkaisija (UIB), jos se on avoinna.
    Näyttö menee päälle. Uudelleenkäynnistyssekvenssi kestää noin kolme minuuttia.
  2. Valitse Hallinta > Ohjatut sekvenssit > UPS-järjestelmän käynnistäminen tai Hallinta > Ohjatut sekvenssit > Käynnistä UPS rinnakkaisjärjestelmästä ja noudata näytön ohjeita.
  3. Ulkoisella huolto-ohituskatkaisijalla (MBB) varustetun UPS-järjestelmän yleinen käynnistysmenetelmä:
    HUOMAUTUS: Seuraavassa kuvataan yleinen sammutusmenetelmä. Noudata aina järjestelmäkohtaisia ohjattuja sekvenssejä.
    1. Sulje yksikön syöttökatkaisija (UIB), jos se on avoinna.
    2. Sulje staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB), jos se on käytössä.
    3. Sulje akkukatkaisijat.
    4. Valitse Hallinta > Toimintatila > Siirry ohituskäyttöön , jos mahdollista.
    5. Sulje yksikön lähtökatkaisija (UOB).
    6. Toista vaiheet a–e rinnakkaisjärjestelmän muiden UPS-laitteiden kohdalla.
    7. Sulje järjestelmän erotinkatkaisija, jos järjestelmässä on sellainen.
    8. Avaa huolto-ohituskatkaisija (MBB).
    9. Valitse Hallinta > Vaihtosuuntaaja > Invertteri päällä tai paina hallintaosassa vaihtosuuntaajan ON-painike pohjaan viiden sekunnin ajaksi.
  4. Sisäisellä huoltokatkaisijalla (IMB) varustetun UPS-järjestelmän yleinen käynnistysmenetelmä (ei huolto-ohituskatkaisijaa):
    HUOMAUTUS: Seuraavassa kuvataan yleinen sammutusmenetelmä. Noudata aina järjestelmäkohtaisia ohjattuja sekvenssejä.
    1. Sulje yksikön syöttökatkaisija (UIB), jos se on avoinna.
    2. Sulje akkukatkaisijat.
    3. Toista vaiheet a–b yksinkertaistetun 1+1-rinnakkaisjärjestelmän muiden UPS-laitteiden kohdalla.
    4. Avaa sisäinen huoltokatkaisija (IMB)
    5. Valitse Hallinta > Vaihtosuuntaaja > Invertteri päällä tai paina hallintaosassa vaihtosuuntaajan ON-painike pohjaan viiden sekunnin ajaksi.
QR code for this page

Auttoiko tämä?