990-5910G-015

A UPS rendszer indítása karbantartási bypass üzemmódból

MEGJEGYZÉS: Csak akkor működtesse a megszakító eszközt, ha a hozzá tartozó megszakító eszköz visszajelző fénye világít.
  1. Ha nyitva van, zárja az egység bemeneti megszakító eszközét (UIB).
    A kijelző bekapcsol. Az újraindítás körülbelül 3 percig tart.
  2. Válassza az Ellenőrzés > Irányított sorozatok > UPS rendszer elindítása vagy az Ellenőrzés > Irányított sorozatok > UPS elindítása párhuzamos rendszerben lehetőséget, és kövesse a kijelzőn megjelenő lépéseket.
  3. Általános indítási művelet külső karbantartási bypass megszakító eszközzel (MBB) rendelkező UPS rendszerhez:
    MEGJEGYZÉS: A következők általános indítási eljárások. Mindig kövesse a rendszerére vonatkozó Irányított sorozatok lépéseit
    1. Ha nyitva van, zárja az egység bemeneti megszakító eszközét (UIB).
    2. Zárja a statikus kapcsoló bemeneti megszakító eszközét (SSIB) (ha van).
    3. Zárja az akkumulátormegszakító eszköz(öke)t.
    4. Ha lehetséges, válassza az Ellenőrzés > Működési mód > Átkapcsolás bypassra lehetőséget.
    5. Zárja az egység kimeneti megszakító eszközét (UOB).
    6. A párhuzamos rendszerek többi UPS-e esetében ismételje meg az a–e. lépéseket.
    7. Zárja a rendszer kimeneti megszakító eszközét (SIB) (ha van).
    8. Nyissa a karbantartási bypass megszakító eszközt (MBB).
    9. Válassza az Ellenőrzés > Inverter > Inverter be lehetőséget, vagy nyomja meg (és öt másodpercig tartsa nyomva) az inverter bekapcsológombját a vezérlőn.
  4. Általános indítási művelet belső karbantartási megszakító eszközzel (IMB) rendelkező UPS rendszerhez (MBB nem található):
    MEGJEGYZÉS: A következők általános indítási eljárások. Mindig kövesse a rendszerére vonatkozó Irányított sorozatok lépéseit
    1. Ha nyitva van, zárja az egység bemeneti megszakító eszközét (UIB).
    2. Zárja az akkumulátormegszakító eszköz(öke)t.
    3. Az egyszerűsített 1+1 párhuzamos rendszerek többi UPS-e esetében ismételje meg az a–b. lépéseket.
    4. Nyissa a belső karbantartási megszakító eszközt (IMB).
    5. Válassza az Ellenőrzés > Inverter > Inverter be lehetőséget, vagy nyomja meg (és öt másodpercig tartsa nyomva) az inverter bekapcsológombját a vezérlőn.
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.