990-5910G-006

Arrancar el sistema SAI desde funcionamiento en derivación de mantenimiento

NOTA: Solo debe poner en funcionamiento un dispositivo de desconexión cuando esté encendido el indicador luminoso correspondiente.
  1. Si está abierto, cierre el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB).
    Se enciende la pantalla. La secuencia de reinicio dura unos 3 minutos.
  2. Seleccione Control > Secuencias guiadas > Iniciar el sistema SAI o Control > Secuencias guiadas > Iniciar un SAI en un sistema en paralelo, y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
  3. Procedimiento genérico de inicio para un sistema SAI con dispositivo de desconexión de derivación externa de mantenimiento (MBB):
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos genéricos de inicio. Siga siempre los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema.
    1. Si está abierto, cierre el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB).
    2. Cierre el dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático (SSIB), si existe.
    3. Cierre los dispositivos de desconexión de batería.
    4. Si es posible, seleccione Control > Modo funcionamiento > Transf. a funcionam. deriv.
    5. Cierre el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB).
    6. Repita del paso a hasta el e para otros SAI en un sistema en paralelo.
    7. Cierre el dispositivo de desconexión de aislamiento del sistema (SIB), si existe.
    8. Abra el dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB).
    9. Seleccione Control > Inversor > Inversor activado o pulse el botón inversor ENCENDIDO (manténgalo pulsado cinco segundos) en la sección del controlador.
  4. Procedimiento de inicio genérico de un sistema SAI utilizando el dispositivo de desconexión de mantenimiento interno IMB (sin MBB):
    NOTA: A continuación se muestran procedimientos genéricos de inicio. Siga siempre los pasos de Secuencias guiadas que son específicos de su sistema.
    1. Si está abierto, cierre el dispositivo de desconexión de entrada de unidad (UIB).
    2. Cierre los dispositivos de desconexión de batería.
    3. Repita los pasos a y b para otros SAI en un sistema en paralelo 1+1 simplificado.
    4. Abra el dispositivo de desconexión de mantenimiento interno (IMB).
    5. Seleccione Control > Inversor > Inversor activado o pulse el botón inversor ENCENDIDO (manténgalo pulsado cinco segundos) en la sección del controlador.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.