Visualizzazione di informazioni sullo stato del sistema
- Toccare Stato.
- Toccare Ingresso, Uscita, Bypass, Batteria, Temperatura o Parallelo per vedere lo stato.
Ingresso
Tensione fase-fase (fase-fase) La tensione in ingresso fase-fase attuale. Corrente La corrente in ingresso attuale dalla sorgente di alimentazione di rete CA per fase in ampere (A). Frequenza La frequenza di ingresso attuale in hertz (Hz). Tensione fase-N (fase-neutro)* La tensione in ingresso fase-neutro attuale in volt (V). Potenza tot. L'ingresso di potenza attiva totale attuale (per le tre fasi) in kW. Potenza L'ingresso di potenza attiva (o potenza reale) attuale per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è una parte del flusso di potenza che, in media su un ciclo completo della forma d'onda CA, risulta nel trasferimento netto di energia in una direzione. Corrente di picco La corrente di picco in ingresso in ampere (A) Fattore di potenza Il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente. Energia Il consumo energetico totale dal momento dell'installazione. Uscita
Tensione fase-fase (fase-fase) La tensione di uscita fase-fase nell'inverter in volt (V). Corrente La corrente di uscita attuale per ogni fase in ampere (A). Frequenza La frequenza di uscita attuale in hertz (Hz). Tensione fase-N (fase-neutro)* La tensione di uscita fase-neutro dell'inverter in volt (V). Carico La percentuale della capacità dell'UPS attualmente utilizzata in tutte le fasi. Viene visualizzata la percentuale di carico per il carico sulla fase maggiore. Corrente del neutro* La corrente del neutro di uscita attuale in ampere (A). Potenza tot. L'attuale potenza attiva totale in uscita (per le tre fasi) in kilowatt (kW). Potenza L'uscita di potenza attiva (o potenza reale) attuale per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è una parte del flusso di potenza che, in media su un ciclo completo della forma d'onda CA, risulta nel trasferimento netto di energia in una direzione. Corrente di picco La corrente di picco in uscita in ampere (A) Fattore di potenza Il fattore di potenza in uscita attuale per ogni fase. Il fattore di potenza è il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente. Energia L'energia totale fornita dal momento dell'installazione. Fattore di cresta Il fattore di cresta in uscita attuale per ogni fase. Il fattore di cresta in uscita è il rapporto tra il valore di picco della corrente di uscita e il valore RMS (corrente quadratica media). Bypass
Tensione fase-fase (fase-fase)* La tensione di bypass fase-fase attuale (V). Corrente La corrente bypass attuale per ogni fase in ampere (A). Frequenza La frequenza di bypass attuale in hertz (Hz). Tensione fase-N (fase-neutro) La tensione di bypass fase-neutro attuale (V). Potenza tot. La potenza di bypass attiva totale attuale (per le tre fasi) in kilowatt (kW). Potenza La potenza di bypass attiva attuale per ogni fase in kilowatt (kW). La potenza attiva è la media temporale del prodotto istantaneo di tensione e corrente. Corrente di picco La corrente di picco di bypass in ampere (A). Fattore di potenza Il fattore di potenza di bypass attuale per ogni fase. Il fattore di potenza è il rapporto tra la potenza attiva e la potenza apparente. Batteria
Misure La potenza in CC attuale proveniente dalla batteria, in kilowatt (kW). La tensione delle batterie attuale (VCC). La corrente delle batterie attuale in ampere (A). Una corrente positiva indica che la batteria si sta caricando, una corrente negativa che si sta scaricando. Temperatura della batteria in gradi Celsius o Fahrenheit dai sensori di temperatura collegati. Batteria Il tempo prima che le batterie raggiungano il livello di spegnimento per bassa tensione. Mostra anche il livello di carica della batteria come percentuale di capacità completa. La carica delle batterie attuale (Ah). Configurazione Mostra il tipo di batteria. Per una batteria modulare, toccare il pulsante Dettagli in questo campo per visualizzare i dettagli delle batterie modulari. Vedere Visualizzazione dello stato delle batterie modulari. Stato La condizione generale del caricatore. Modalità La modalità operativa del caricatore (Spento, Mantenimento, Boost, Equalizzazione, Ciclico, Verifica). Capacità di carica La capacità di carica massima, espressa in percentuale rispetto alla potenza nominale dell'UPS. Temperatura
Temperatura ambiente Temperatura ambiente in gradi Celsius o Fahrenheit. Temp della batteria Temperatura della batteria in gradi Celsius o Fahrenheit dai sensori di temperatura collegati. Temperatura Temperatura ambiente in gradi Celsius o Fahrenheit dai sensori di temperatura collegati opzionali (AP9335T e AP9335TH). Denominazione da impostare tramite l'interfaccia di gestione della rete. Umidità Umidità in percentuale dai sensori di umidità collegati opzionali (AP9335TH). Denominazione da impostare tramite l'interfaccia di gestione della rete. Parallelo
Corrente ingresso La corrente in ingresso attuale dalla sorgente di ingresso per fase in ampere (A). Corrente bypass La corrente di bypass attuale dalla sorgente di bypass per fase in ampere (A). Potenza uscita tot La potenza totale in uscita del sistema UPS parallelo che mostra la percentuale di carico totale e la potenza di uscita totale in kW e kVA per il sistema in parallelo. Corrente di uscita La corrente di uscita attuale per ogni fase in ampere (A). Numero di UPS ridondanti Il numero di UPS ridondanti presenti. Impostazione ridondanza L'impostazione di ridondanza configurata.
- Toccare Ingresso, Uscita, Bypass, Batteria, Temperatura o Parallelo per vedere lo stato.