Avvio e aggiunta di un'unità UPS a un sistema in parallelo in funzione
Questa procedura consente di avviare un'unità UPS e di aggiungerla a un sistema in parallelo in funzione.
- In questo UPS, chiudere il dispositivo di disconnessione
di ingresso unità UIB (se aperto). Il display si accende. La sequenza di riavvio dura circa 3 minuti.
- Selezionare e attenersi ai passaggi visualizzati sul display.
- Procedura di avvio generica:NOTA: di seguito sono riportate le procedure di avvio generiche. Attenersi sempre alle istruzioni delle Sequenze guidate specifiche per il proprio sistema.
- Chiudere il dispositivo di disconnessione di ingresso commutatore statico SSIB (se presente) per questo UPS.
- Chiudere il dispositivo di disconnessione dell'alimentazione di ritorno di bypass BF2 (se presente) per questo UPS.
- Chiudere i dispositivi di disconnessione della batteria per questo UPS.
- Chiudere il dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB per questo UPS.
- In questo UPS, selezionare oppure premere il pulsante ON dell'inverter (tenere premuto per cinque secondi) nella sezione controller del livello di sistema.