990-5910G-017

Configurazione della modalità alta efficienza

  1. Toccare Configurazione > Alta efficienza.
  2. Selezionare la Modalità alta efficienza: Disattiva, Modalità ECO o eConversion.
    NOTA: Contattare Schneider Electric per abilitare Modalità ECO.
  3. Selezionare Compensatore di armoniche eConversion, se pertinente.
  4. Selezionare la Pianificazione alta efficienza: Attivo su pianificaz, Sempre attivo o Mai attivo.
    1. Per Attivo su pianificaz, toccare Pianificazione e impostare e abilitare le pianificazioni secondo necessità.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?