990-5910G-017

Test

Il sistema UPS può effettuare le seguenti verifiche per assicurare prestazioni corrette del sistema:

  • Segnalatore acustico

  • LED di stato

  • Spia sezionatore

  • Calibraz. autonomia

  • Batteria

Toccare il pulsante menu sulla schermata principale e selezionare Manutenzione e Segnalatore acustico o LED di stato o Spia sezionatore per avviare il test di queste funzioni. Vedere Avvio di un test della calibrazione dell'autonomia e Avvio di un test della batteria per dettagli e requisiti per questi test.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?