Configurazione della riduzione del carico
La riduzione del carico consente di stabilire la priorità dei carichi che l'UPS deve supportare durante il funzionamento a batteria. Quando è abilitata la riduzione del carico, i carichi meno critici possono essere ridotti tramite un segnale proveniente da un relè di uscita che si attiva durante la scarica delle batterie. I carichi meno critici possono quindi essere supportati di nuovo quando le batterie sono in fase di ricarica e il segnale del relè di uscita è disattivato.
- Configurare almeno un relè di uscita per la riduzione del carico, vedere Configurazione dei relè d'uscita per i dettagli.
- Toccare .
- Selezionare Abilita la riduzione del carico.
- Impostare Attiva relè di uscita allo stato di carica della batteria (%) sullo stato di carica della batteria che deve attivare i relè di uscita per la riduzione del carico mentre la batteria si sta scaricando.
- Impostare Disattiva relè di uscita allo stato di carica della batteria (%) sullo stato di carica della batteria che deve disattivare i relè di uscita per la riduzione del carico mentre la batteria si sta caricando. Impostando questo valore a 0, si ottiene la disattivazione istantanea dei relè di uscita per la riduzione del carico quando l'UPS non è più in funzionamento a batteria e la carica della batteria è iniziata.
- Impostare il ritardo di disattivazione dei relè di uscita (minuti) sul ritardo in minuti prima della disattivazione dei relè di uscita per la riduzione del carico. Impostando questo valore a 0, si ottiene la disattivazione istantanea della riduzione del carico quando lo stato di carica della batteria raggiunge la soglia di disattivazione configurata.
- Toccare OK per salvare le impostazioni.Se non è stato configurato alcun relè di uscita per la riduzione del carico, viene visualizzato un messaggio di avviso. Vedere Configurazione dei relè d'uscita per configurare la riduzione del carico per un relè di uscita.