990-5910G-017

Illuminazione del LED di stato Illuminazione per la modalità di funzionamento UPS

Se il display diventa inutilizzabile, è possibile vedere la modalità operativa dell'UPS tramite i LED di stato dietro il pannello anteriore.

  • Il LED verde indica che la funzione è attiva.

  • Il LED spento indica che la funzione non è attiva.

  • Il LED rosso indica che la funzione non è operativa o è in condizione di allarme.

Doppia conversione (funzionamento normale)
Funzionamento a batteria (in sistema ad alimentazione doppia con bypass disponibile)
Funzionamento a batteria (in sistema ad alimentazione singola con bypass non disponibile)
Funzionamento in modalità bypass statico richiesto
Bypass stat. forz.
Modalità ECO
Modalità eConversion
Modalità off
Funzionamento in standby bypass statico
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.