990-5910G-017

Avvio dal funzionamento in bypass di manutenzione per sistema UPS singolo con chiave Kirk installata

NOTA: Azionare un dispositivo di disconnessione solo quando la relativa spia è accesa.
  1. Chiudere il dispositivo di disconnessione di ingresso unità UIB.
    Il display si accende. La sequenza di riavvio dura circa tre minuti.
  2. Chiudere il dispositivo di disconnessione di ingresso commutatore statico SSIB (se presente).
  3. Chiudere i dispositivi di disconnessione della batteria.
  4. Selezionare Controllo > Modalità operativa > Passa a funzionam. in bypass.
  5. Tenere premuto il pulsante SKRU, ruotare e rimuovere la chiave B dall'interlock SKRU.
  6. Inserire la chiave B nell'interlock per il dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB e ruotare la chiave.
  7. Chiudere il dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB.
  8. Aprire il dispositivo di disconnessione bypass di manutenzione MBB.
  9. Ruotare e rimuovere la chiave A dall'interlock per il dispositivo di disconnessione bypass di manutenzione MBB.
  10. Inserire la chiave A nell'interlock SKRU e ruotare la chiave fino a bloccarla.
  11. Selezionare Controllo > Inverter > Inverter attivo.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.