990-5910G-017

Avvio del sistema UPS dalla modalità off

NOTA: Utilizzare questa procedura per avviare un UPS dalla modalità off senza carico alimentato. Se si avvia l'UPS con carico alimentato tramite MBB o IMB, seguire la procedura descritta in Avvio del sistema UPS durante il funzionamento in bypass di manutenzione.
  1. Chiudere il dispositivo di disconnessione di ingresso unità UIB.
    Il display si accende. La sequenza di riavvio dura circa 3 minuti.
  2. Chiudere il dispositivo di disconnessione di ingresso commutatore statico SSIB (se presente).
  3. Chiudere i dispositivi di disconnessione della batteria (se presenti).
  4. Chiudere il dispositivo di disconnessione di uscita unità UOB.
  5. Chiudere il dispositivo di disconnessione di isolamento del sistema SIB (se presente).
  6. Accendere l'inverter premendo il pulsante ON dell'inverter sulla scatola del controller o seguendo Attivazione dell'inverter.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.