990-5910F-034

Kirk Anahtarlı Tekli UPS Sistemi için Bakım Baypass Çalışmasına Alarak Kapatma

NOT: Kesiciyi sadece ilişkili kesici gösterge lambası yandığında çalıştırın.
  1. Kontrol > Çalıştırma modu > Bypass işlemine aktar öğesini seçin.
  2. SKRU düğmesini basılı tutun, A anahtarını çevirin ve SKRU kilidinden çıkarın.
  3. Bakım bypass kesicisi MBB için A anahtarını kilide yerleştirin ve anahtarı çevirin.
  4. Bakım bypass kesicisi MBB'yi kapatın.
  5. Cihaz çıkış kesicisi UOB'u açın.
  6. UOB cihaz çıkış kesicisi için B anahtarını çevirerek kilitten çıkarın.
  7. B anahtarını SKRU kilidi içine yerleştirin ve anahtarı kilitli konumuna çevirin.
  8. Kontrol > İnvertör > İnvertör kapalı öğesini seçin.
  9. Statik anahtar giriş kesicisi SSIB'yi (varsa) Açın.
  10. Akü kesicisini açın.
  11. Cihazın giriş kesicisi UIB'yi açın.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?