990-5910G-015

Leállítás karbantartási bypass üzemmódba Kirk Key-vel ellátott önálló UPS rendszer esetében

MEGJEGYZÉS: Csak akkor működtesse a megszakító eszközt, ha a hozzá tartozó megszakító eszköz visszajelző fénye világít.
  1. Válassza az Ellenőrzés > Működési mód > Átkapcsolás bypassra lehetőséget.
  2. Tartsa lenyomva az SKRU nyomógombját, fordítsa el és vegye ki az A kulcsot az SKRU zárjából.
  3. Helyezze be az A kulcsot a karbantartási bypass megszakító eszköz (MBB) zárjába, és fordítsa el.
  4. Zárja a karbantartási bypass megszakító eszközt (MBB).
  5. Nyissa az egység kimeneti megszakító eszközét (UOB).
  6. Fordítsa el és vegye ki a B kulcsot az egység kimeneti megszakító eszközének (UOB) zárjából.
  7. Helyezze a B kulcsot az SKRU zárszerkezetbe, és fordítsa zárt állásba.
  8. Válassza az Ellenőrzés > Inverter > Inverter ki lehetőséget.
  9. Nyissa a statikus kapcsoló bemeneti megszakító eszközét (SSIB) (ha van).
  10. Nyissa az akkumulátormegszakító eszköz(öke)t.
  11. Nyissa az egység bemeneti megszakító eszközét (UIB).
Visszajelzés
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.