990-5912C-025

Podłączenie przewodów sygnałowych dla zasilaczy UPS Galaxy VS – uproszczony układ równoległy 1+1

UWAGA: Diody wskaźnika wyłącznika są zasilane przez zasilacz UPS 1 i będą działać tylko wtedy, gdy jest dostarczony zasilacz UPS 1.
UWAGA: Przełączniki AUX znajdują się w opcjonalnym zestawie do montażu równoległego GVSOPT006 ​​dostarczanego wraz z zasilaczem UPS.
UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
  1. Zainstaluj łącznik AUX w wyłączniku wejściowym jednostki UIB/wyłączniku wejściowym przełącznika statycznego SSIB oraz wyłączniku obejścia serwisowego MBB.
    1. Zdemontuj osłonę łącznika AUX na wyłączniku UIB/SSB i MBB.
    2. Zdemontuj łącznik AUX z zestawu GVSOPT006 na wyłączniku UIB/SSIB.
    3. Podłącz przewody sygnałowe non-Class 2/non-SELV do łącznika AUX na wyłączniku UIB/SSIB i MBB.
    4. Ponownie zamontuj osłonę łącznika AUX na wyłączniku UIB/SSB i MBB.
    5. Tylko dla zasilacza GVSBPSU80K120H: Przymocuj kable sygnałowe do plastikowych wypustek, by utrzymać odpowiednią odległość od szynoprzewodów.

      GVSBPSU10K20H

      GVSBPSU20K60H

      GVSBPSU80K120H

  2. Podłącz kable sygnałowe dla Class 2/SELV diod wskaźnika wyłącznika z kontrolnego bloku zaciskowego w panelu obejścia serwisowego do zasilaczy UPS zgodnie z konfiguracją.
    UWAGA: Obwód wskaźnika diody wyłącznika jest wliczany do Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od reszty obwodów. Nie należy podłączać żadnego obwodu do wskaźnika diody wyłącznika bez sprawdzenia, że obwód jest Class 2/SELV.

    Uproszczony układ równoległy 1+1 – Pojedyncze zasilanie

    Uproszczony układ równoległy 1+1 – Podwójne zasilanie

  3. Na zasilaczu UPS 2: Przetnij wstępnie zainstalowaną zworkę między złączami 8 i 9 na łączu zacisku J6618 na płycie 640-4864.
    NOTYFIKACJA
    Ryzyko niewłaściwego zachowania sprzętu
    Przetnij wstępnie zainstalowaną zworkę między złączami 8 i 9 na zacisku J6618 na płycie 640-4864 na zasilaczu UPS 2. 24 V_SELV_OUT nie może być zasilane z obu zasilaczy UPS.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
  4. Podłącz kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV z kontrolnego bloku zaciskowego w panelu obejścia serwisowego do zasilacza zasilaczy UPS zgodnie z konfiguracją.

    Uproszczony układ równoległy 1+1 – Pojedyncze zasilanie

    Uproszczony układ równoległy 1+1 – Podwójne zasilanie

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  5. Podciągnij przewody sygnałowe i przymocuj je do wsporników kabli.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?